主题中讨论的其他器件:UCC28600、 UCC28742、UCC28710、UCC28740 、UCC28730、 UCC28700、 TIDA-01623、 LM8364
您好、
我想为超声波清洁器设计交流/直流转换器;240V、60Hz 交流/直流(48V DC)转换器和110-120V、50Hz 交流/直流(48V DC)转换器集中在一个单元中、将在英国和美国使用。
我见过一些电源设计和3D 打印机、如 Creality Ender、它需要一台在100V、50Hz 和240V 60Hz 之间切换。 另外、我见过一些主要是手机充电器的设计、其工作范围为100-240VAC 50Hz/60Hz。
1) 1)这是否意味着我必须为50Hz 和60Hz 设计两个不同的输入并使用开关来选择适当的输入?
2) 2)设计它的最高效方式是什么?
3) UCC28600DR (8引脚准谐振反激式绿色环保 模式控制器)是否是适合 该设计的理想 IC?
任何详细的参考设计都是有益的。
感谢您的支持
此致、