This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600-Q1:设计输入范围为100至240AC、50/60Hz、输出为48VDC (隔离式)的交流/直流转换器的高效方式

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28710, UCC28730, UCC28600, UCC28742, UCC28700, TIDA-01623, LM8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294244/ucc28600-q1-efficient-way-to-design-an-ac-dc-converter-with-inputs-ranging-from-100-to-240ac-in-50-60hz-and-an-output-of-48vdc-isolated

器件型号:UCC28600-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28600UCC28742、UCC28710、UCC28740 、UCC28730、 UCC28700TIDA-01623LM8364

您好、

我想为超声波清洁器设计交流/直流转换器;240V、60Hz 交流/直流(48V DC)转换器和110-120V、50Hz 交流/直流(48V DC)转换器集中在一个单元中、将在英国和美国使用。

我见过一些电源设计和3D 打印机、如 Creality Ender、它需要一台在100V、50Hz 和240V 60Hz 之间切换。 另外、我见过一些主要是手机充电器的设计、其工作范围为100-240VAC 50Hz/60Hz。

1) 1)这是否意味着我必须为50Hz 和60Hz 设计两个不同的输入并使用开关来选择适当的输入?

2) 2)设计它的最高效方式是什么?

3)  UCC28600DR (8引脚准谐振反激式绿色环保 模式控制器)是否是适合 该设计的理想 IC?  

任何详细的参考设计都是有益的。  

感谢您的支持

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您在 UCC28600上提出疑问。

    我认为所有反激式 IC 控制器都能够在50和60Hz 下工作、并且可针对通用输入应用进行配置。 因此无需切换。

    UCC28600绝对是继续使用业界一流的 QR 开关算法的良好选择、并有助于实现最佳开关性能。 您还可以自由地了解其他器件、例如 UCC28740 (也是次级侧控制器)、UCC28742 (SSR、但不具有 HV 启动)、还可以查看一些 PSR 控制器、例如 UCC28730/UCC28710、UCC28700。 因此、根据成本和电压调节、您可以选择在成本、BOM 待机功耗和效率性能方面提供最佳折衷的控制器系列之一。

    以下是一些48V 设计供您参考:

    https://www.ti.com/lit/df/tidrkt3a/tidrkt3a.pdf?ts = 1700480045585&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html

    https://www.ti.com/lit/df/tidrg47/tidrg47.pdf?ts = 1700480052676&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    感谢您的支持。

    关于交流/直流 SMPS、是否需要包含功率因数校正(PFC)电路? 将其纳入设计是否为标准做法?

    另外、绿色模式特性(UCC28600)是否不同于 PFC?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的查询。

    PFC 标准规定了在功率级别大于75W 时使用功率因数校正电路。  

    2001年、对于75W 以上的设备、欧盟实施了标准 IEC/EN61000-3-2、以对交流输入电流的谐波设置限值、高达40th 谐波。该标准根据其类型和电流波形定义了四类设备。 针对个人计算机、计算机显示器和电视接收器规定了最严格的限制(D 类)。 为了满足这些要求、现代开关模式电源通常包含一个附加的功率因数校正(PFC)级。

    请参阅以下文档:

    https://www.emcfastpass.com/wp-content/uploads/2017/04/Class_definitions.pdf

    https://www.emcstandards.co.uk/files/61000-3-2_mains_harmonics.pdf

    绿色模式功能有助于在极轻负载时禁用 PFC 级(状态引脚设置为1)、这有助于在轻负载时提高效率。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    感谢您发送编修。  

    我注意到、当使用 PFC 电路时、也使用高压启动来为 PFC 电路供电。 启动完成后、是否禁用了高压启动电路或 IC 并将其替换为低压降稳压器? 或者高压启动是否会继续为 PFC 电路供电?

    另外、在设计交流/直流转换器时、欠压电路是一个标准做法还是可选做法?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    以下链接显示了具有 PFC 级的 UCC28600的使用。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu256a/sluu256a.pdf?ts = 1700558798166&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/slua399b/slua399b.pdf?ts = 1700559523007&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=To%20minimize%20leakage%20inductance%20and,for%20a%20successful%20transformer%20design

    PFC 电路的 Vcc 由 PFC_BIAS 信号馈送、该信号在光/突发模式期间禁用 PFC 级。 启动电阻器将耗散功率。 欠压电路一般在 PFC 中处理。  

    UCC28600控制器不具有欠压或欠压功能。  这些函数可以从外部添加。

    可以通过使用电路 tor 驱动晶体管来添加单独的欠压保护、该晶体管会将 SS 输入保持在低电平直到达到欠压电平。
    不过、一旦启动、SS 引脚便不再起作用、因此无法用于欠压。  

    通过一个释放或下拉 VDD 的电路可以实现掉电和掉电。 该晶体管必须能够灌入高峰值电流。 我们没有任何设计来展示这一点、

    渐变、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    感谢您的全面回答。 我真的很感激。  

    对于您提到的配置示例、我似乎不需要高压启动电路或 IC。 另一个 参考设计- TIDA-01623 (www.ti.com/.../TIDA-01623) 使用了高压启动电路。  感谢您的澄清。  

    另一个问题与欠压电路有关。  我以前没有在交流电路中使用过它、因此有关如何在交流应用中使用欠压的任何指导或参考设计都会很有用。 我有一个问题、欠压电路连接在桥式整流器之后吗? 如链接 https://www.ti.com/lit/df/tidrxg9a/tidrxg9a.pdf?ts = 1700572269845第二页的原理图中的示例。 此设计中的欠压电路似乎很复杂、我不确定它的工作原理。 因此、欢迎对交流应用中的欠压电路参考设计进行任何解释或简化工作。

    此致、

    明亮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的快速回复。

    对于欠压输入/输出实现、我建议使用以下来自 CCM PFC 电路之一的 LM8364电路。

    e2e.ti.com/.../brownout-_2800_1_2900_.pdf

    https://www.ti.com/cn/lit/df/tidrqy2/tidrqy2.pdf?ts = 1663301200007

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    非常感谢您的快速回答和相关回答。 如果有任何例外情况的链接、我可以向您进行例外审查。

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您发送编修。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    不用客气。

    关于欠压电路、它是否只与 PFC 控制器相连?  https://www.ti.com/lit/ug/sluu256a/sluu256a.pdf?ts = 1700558798166&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  UCC28600的准谐振反激部分如何?

    如果 PFC 控制器已关闭、是否会关闭输出?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    感谢您与我们联系。 一旦在 PFC 中检测到欠压、它将停止切换控制器、这会导致输出电压下降、但反激式输出仍可能处于开启状态。  欠压保护的主要目的是为不超过每个设计额定值的高电流器件的初级侧元件提供保护、或因其他原因需要以更大的裕度进行设计。 如果规格要求关断辅助电源输出、那么我们需要额外的 电路通过上述释放或下拉 VDD 的电路来实现欠压和欠压。

    此致、

    哈里什