This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:输出电流限制最小值/最大值@ 250mA

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1641, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292736/tps1641-output-current-limit-min-max-250ma

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件: TPS2660

尊敬的 TI 支持部门:

我找到了 TPS1641、我真的很喜欢它。

对于我的设计、我需要一个比表7.5中的3行更精确的答案、其中 RLIM=332kOhm、10k Ω 和5、49kOhm。 我发现不同电阻器的精度不同、但它可能与 TPS2660数据表中的图24类似吗?

我将使用 RLIM = 40k Ω 以使 ILIM = 250mA。 但最小值和最大值是多少?

非常感谢!

此致

马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我们没有任何与 TPS1641数据表中的图24 (来自 TPS2660)类似的曲线、使用 TPS2660数据表中的曲线无法得出正确的范围值、但趋势会保持相似。 对于1A、变化率为6%;对于250mA、变化率会更高。

    通过在数据表中提供的情况之间进行简单的插值、我们得到250mA ILIM 在最坏情况下的变化约为18%-20%。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我希望我能够解决您的问题。

    对此、您有任何疑问吗? 如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。

    此致、

    阿鲁什