请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1641 主题中讨论的其他器件: TPS2660
尊敬的 TI 支持部门:
我找到了 TPS1641、我真的很喜欢它。
对于我的设计、我需要一个比表7.5中的3行更精确的答案、其中 RLIM=332kOhm、10k Ω 和5、49kOhm。 我发现不同电阻器的精度不同、但它可能与 TPS2660数据表中的图24类似吗?
我将使用 RLIM = 40k Ω 以使 ILIM = 250mA。 但最小值和最大值是多少?
非常感谢!
此致
马库斯