主题中讨论的其他器件: LM3410、 TPS61288
您好!
我正在为我的新产品设计寻找一款 LED 驱动器、该驱动器应该能够驱动 Vf = 2.4V 且 If= 70mA 的98个激光二极管。
LED 驱动器的输入电压为3.3V。
LM3410-Q1在此输入电压下的效率约为85%。
TI 是否有任何比 LM3410-Q1更好的器件、或者该器件足以满足上述应用的需求?
谢谢。
古拉夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在为我的新产品设计寻找一款 LED 驱动器、该驱动器应该能够驱动 Vf = 2.4V 且 If= 70mA 的98个激光二极管。
LED 驱动器的输入电压为3.3V。
LM3410-Q1在此输入电压下的效率约为85%。
TI 是否有任何比 LM3410-Q1更好的器件、或者该器件足以满足上述应用的需求?
谢谢。
古拉夫
正如我在开始时提到的、我要使用该 LM3410 LED 驱动器驱动98个激光二极管。 激光二极管 Vf = 2.4V 且 If= 70mA。
输入电压来自锂聚合物电池(2.7V 至4.2V)。 将有两个包含49个二极管的阵列。
我需要通过 MOSFET 分别控制49个二极管的两个阵列、以便像在随附的 CONFIG1中那样打开/关闭它们。 但我无法找到方法分离两个数组的 FB 引脚。 是否有任何方法、或者我需要使用2个 LED 驱动器对它们进行单独控制?

我认为 LM3410不能这样使用。 我想您在使用11个 LM3410、 每个灯串1个 LM3410。
1.所有灯串在并联在一起时具有相同的 VLED 电压,不可能有9个 LED 和4个 LED 在一组中,而照亮9个 LED 正常。 灯串电压将被钳制到4 x VF (VF - LED 正向电压)
2.需要用 Vin、min 计算电力输送能力。 并确保峰值电感器电流低于2.1A (这是开关电流限制的最小值)、请参阅 8.1.1.3电感器选择 以了解详细信息。 当您使用 锂聚合物电池时、当 VIN 较低(如< 3.3V)时、很难点亮一个阵列、更不用说同时点亮两个阵列。
控制两个阵列的逻辑/机制是什么? 虽然根据以上两个问题、您需要使用多个 LM3410。
最大输出功率 Po、max= Vo、max * Iout =(7* VF、max + Vfb)* 0.07* 7 = 0.49 *(7* VF、max + 0.19)
假设效率 η= 83%、输入电流 Iin、max = Po、max / η Vin、min;
由于器件的最小电流限制为2.1A、考虑到纹波、 Iin 最大值 最好 小于1.8A (+/-15%纹波电流)
因此、 在此应用中、VF、max 值是什么?Vin、min 值是什么?
此外、一个芯片中的功率损耗应小于400mW。 上述解决方案肯定会出现散热问题。
您是否可以考虑使用更多的 LM3410? 例如、每个灯串一个 LM3410? 谢谢。