This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:LM3410-Q1

Guru**** 1109750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410-Q1, LM3410, TPS61288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286391/lm3410-q1-lm3410-q1

器件型号:LM3410-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3410TPS61288

您好!

我正在为我的新产品设计寻找一款 LED 驱动器、该驱动器应该能够驱动 Vf = 2.4V 且 If= 70mA 的98个激光二极管。

LED 驱动器的输入电压为3.3V。

LM3410-Q1在此输入电压下的效率约为85%。

TI 是否有任何比  LM3410-Q1更好的器件、或者该器件足以满足上述应用的需求?

谢谢。

古拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是输出电压? 每个灯串有多少个串联的灯串和 LED?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压= 22V

    11个灯串。 每个灯串9个 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此器件足以满足应用需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在开始时提到的、我要使用该 LM3410 LED 驱动器驱动98个激光二极管。 激光二极管 Vf = 2.4V 且 If= 70mA。

    输入电压来自锂聚合物电池(2.7V 至4.2V)。 将有两个包含49个二极管的阵列。

     我需要通过 MOSFET 分别控制49个二极管的两个阵列、以便像在随附的 CONFIG1中那样打开/关闭它们。 但我无法找到方法分离两个数组的 FB 引脚。 是否有任何方法、或者我需要使用2个 LED 驱动器对它们进行单独控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LM3410不能这样使用。 我想您在使用11个 LM3410、 每个灯串1个 LM3410。

    1.所有灯串在并联在一起时具有相同的 VLED 电压,不可能有9个 LED 和4个 LED 在一组中,而照亮9个 LED 正常。 灯串电压将被钳制到4 x VF (VF - LED 正向电压)   

    2.需要用 Vin、min 计算电力输送能力。 并确保峰值电感器电流低于2.1A (这是开关电流限制的最小值)、请参阅 8.1.1.3电感器选择 以了解详细信息。 当您使用 锂聚合物电池时、当 VIN 较低(如< 3.3V)时、很难点亮一个阵列、更不用说同时点亮两个阵列。  

     控制两个阵列的逻辑/机制是什么?  虽然根据以上两个问题、您需要使用多个 LM3410。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下配置是否适用于我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输出功率 Po、max= Vo、max * Iout =(7* VF、max +  Vfb)* 0.07* 7 = 0.49 *(7* VF、max  +  0.19)

    假设效率 η= 83%、输入电流 Iin、max  = Po、max / η Vin、min;   

    由于器件的最小电流限制为2.1A、考虑到纹波、 Iin 最大值 最好 小于1.8A (+/-15%纹波电流)

    因此、    在此应用中、VF、max 值是什么?Vin、min 值是什么?  

    此外、一个芯片中的功率损耗应小于400mW。 上述解决方案肯定会出现散热问题。  

    您是否可以考虑使用更多的 LM3410? 例如、每个灯串一个 LM3410? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VF、max = 2.4V、输入电压、min = 3.2V

    每个字符串使用一个 LM3410对于我们的应用来说成本很高、因为我们必须使用很多。

    您能否提供可用于此应用的任何其他器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑使用 TPS61288等升压转换器将3.2Vin 转换为18V 等更高电压、并使用一个器件 TPS929160控制所有14个通道。 这样一来、uC 需要使用 UART 或 CAN 来控制 TPS929160。