This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84320:5~5.5V 输出电压下的最小输入电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903, TPS84320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292222/tps84320-minimum-vin-for-5-5-5vout

器件型号:TPS84320
主题中讨论的其他器件:TPSM82903

您好、E2E:

我需要最低5V 的输出。  有没有人尝试过 对它进行编程以获得  5 ~ 5.5V 输出电压 在最大电源下、  VIN = 5V

-克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您可以看一下 TPSM82903、它在5V 至~5V 范围内支持100%占空比、但如果您需要高于5V 的输出、则需要提交要求升压或降压升压器件的新请求。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、裕昌。 感谢您的回复。

    我想使用 TPS84320获得~5V 的输出、但我的电源输入可以是5V 至12V。 数据表显示了一个表(如下所示)、但并未指出您无法使用5V 输入来实现5V~5.5V 输出。  输出范围(0.8 ~ 5.5V)是否由输入范围(4.5 ~ 14.5V)中的任意值保证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luna、不、这是降压、 确切地说、4.5V 就不能支持高于4.5V 的输出电压、但如果 VIN 高于5V 或5.5V 并且 D 不触发大功率、甚至可以支持5.5V 的输出电压。 根据我的建议、如果是5V 至5V、建议使用我们的新器件 TPSM82903。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

    感谢您的澄清。  是的、我也在考虑将 TPSM82903作为选项。