请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS84320 主题中讨论的其他器件:TPSM82903、
您好、E2E:
我需要最低5V 的输出。 有没有人尝试过 对它进行编程以获得 5 ~ 5.5V 输出电压 在最大电源下、 VIN = 5V ?
-克里斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.