This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:仅电池时 BATFET 导通延迟时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282492/bq25896-batfet-turn-on-delay-time-when-battery-only

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件:BQ25892

大家好、

我测试了 BQ25896EVM、  仅电池时、BATFET 导通延迟时间约为100ms。(CH1:BAT、CH2:SYS)

是否有延迟时间规格? 我检查了 DS、未找到相关信息。 如有、请告知。 谢谢。

此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    没有关于仅电池模式下加电时间的规格。 我复制了测试、还观察到 VBAT 连接和 VSYS 开启之间存在100毫秒的延迟。 时间是预料之中的。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    客户在另一个项目中使用了 BQ25892。

    他们还想知道  BQ25892的 BATFET 导通延迟时间(仅适用于电池)。

    我手头没有 BQ25892EVM。 您能帮我提供建议吗? 谢谢。

    此致、

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    BQ25892的 BATFET 导通时间与 BQ25896相同。  

    此致、

    加勒特