This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201A:低电流运行

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293435/tps92201a-low-current-operation

器件型号:TPS92201A

尊敬的专家:

我的客户考虑将 TPS92201A 用于低电流、例如5mA~7mA。  

是否即使在如此低的电流下也可以在 PFM 模式下稳定运行?  

此外、如果有适用于轻负载驱动且 IF 较小的效率曲线或测量数据、您愿意分享吗?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    我指定专家来回答这个问题。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    很抱歉这么晚才回复。

    是的、TPS92201A 可以处理低电流情况、我们建议您为其选择大型感测电阻器。

    例如用于将最大输出电流设置为20mA 的5欧姆感应电阻器、用于 PWM 引脚的输入 PWM 信号用于生成所需的输出电流。

    但在轻负载条件下、我们没有效率曲线。  

    谢谢!

    BRS、

    伊夫·李