请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92201A 尊敬的专家:
我的客户考虑将 TPS92201A 用于低电流、例如5mA~7mA。
是否即使在如此低的电流下也可以在 PFM 模式下稳定运行?
此外、如果有适用于轻负载驱动且 IF 较小的效率曲线或测量数据、您愿意分享吗?
此致、
三岳洋平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.