This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:工作参考设计

Guru**** 2664955 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293419/tlv61070a-working-reference-design

器件型号:TLV61070A

您好!

我刚刚分享了一个工作设计、作为任何计划将 TLV61070A 用作直流/直流升压转换器的参考。

目的:构建一个5V 升压电路。 VIN 将来自3.7V (最大4.2V)锂离子电池、预期的 VOUT 为稳定的5V、电流至少为1A。 为此、我认为 TI 器件 TLV61070ADBVR 是理想器件。

反馈 电阻器网络计算如下:

r1 =((Vout/r2 Vref)-1)*r2 -->根据数据表
Vref = 0.5V 典型值  RR1 =((Vout/RR2)-1)* Vref  
且 RR2 <= 100K
如果我们需要 Vout = 5V、则:
RR1 =((5/0.5)-1)*RR2
RR1 = 9*RR2
如果 RR2 = 62k
然后 RR1 = 558K ~= 560K

原理图:

PCB:2层(根据数据表布局)

电感值和 MPN 符合数据表和应用手册:  

T ü Würth Elektronik (Make) 74438357022 (MPN) 732-11201-1-ND (DigiKey PN)

预期输出:5V

实际输出:5.12V

虽然我还没有做输出负载、纹波等详细分析、但对于寻找5V 升压转换器的任何人来说、这似乎是一个很好的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    我们不建议在电源轨或 GND 上使用交叉连接。 其他部件正常。 感谢您的分享。

    最好的面包

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    此外、我们不建议通过通孔连接输出电源路径。 您的输出电源路径如下所示:

    输出电源路径上的寄生电感将 在 SW 引脚上引起更大的电压尖峰并影响可靠性。

    以了解布局的更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes4/slvaes4.pdf?ts = 1692772366311&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61022

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您对布线的宝贵意见。 我将使用更好的 GND 过孔(更短的路径)来重新旋转 PCB、还使5V 输出成为一条直线、无需转换层。

    此外、最终设计将是一个4层堆叠、具有 列表。 这也将大大有助于噪声抑制和 EMC。