Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A
您好!
我刚刚分享了一个工作设计、作为任何计划将 TLV61070A 用作直流/直流升压转换器的参考。
目的:构建一个5V 升压电路。 VIN 将来自3.7V (最大4.2V)锂离子电池、预期的 VOUT 为稳定的5V、电流至少为1A。 为此、我认为 TI 器件 TLV61070ADBVR 是理想器件。
反馈 电阻器网络计算如下:
r1 =((Vout/r2 Vref)-1)*r2 -->根据数据表
Vref = 0.5V 典型值 RR1 =((Vout/RR2)-1)* Vref
且 RR2 <= 100K
如果我们需要 Vout = 5V、则:
RR1 =((5/0.5)-1)*RR2
RR1 = 9*RR2
如果 RR2 = 62k
然后 RR1 = 558K ~= 560K
原理图:

PCB:2层(根据数据表布局)

电感值和 MPN 符合数据表和应用手册:
| T ü Würth Elektronik (Make) | 74438357022 (MPN) | 732-11201-1-ND (DigiKey PN) |
预期输出:5V
实际输出:5.12V
虽然我还没有做输出负载、纹波等详细分析、但对于寻找5V 升压转换器的任何人来说、这似乎是一个很好的参考。