主题中讨论的其他器件: BQ76952
大家好、
问:如果保存了 RC 常数、Rfilter 或 Cfilter 的值是不是可变的?
D/S 表2中提到的内容如下。 但是、我们可以将 Rfilter:100欧姆更改为1k Ω、Cfilter:0.01uF 更改为1nF、没有任何问题吗?
我提到了另一个 e2e、但仍不确定不推荐的原因。
此致、
宇藤町
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis:
我已经向客户确认了该用例、但他们想要更改 R 和 C 值的原因是他们要采用另一个 e2e 中讨论的方法。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1290306/bq76200-reverse-voltage-consideration?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252525252520user%2525252525252525253A488273#
它们将在 PACK+和 PACK-之间添加①Power Ω 二极管、在 PACK 和 GND 之间添加② Ω 肖特基二极管。
由于存在电感性负载、PACK 引脚之间可能会发生反向电压。 为保护 IC、添加①和②。 此外、他们还需要减小肖特基二极管上的 Vf、以减小流经肖特基二极管的电流、并希望增大 R。电流将为(Vf_1 - Vf_2)/R。 这就是他们将 R 从100欧姆增加到1k 欧姆的原因。
如果有任何问题、请告诉我。
此致、
宇藤町