This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:Rfilter 和 Cfilter

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292013/bq76200-rfilter-and-cfilter

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76952

大家好、

问:如果保存了 RC 常数、Rfilter 或 Cfilter 的值是不是可变的?

D/S 表2中提到的内容如下。 但是、我们可以将 Rfilter:100欧姆更改为1k Ω、Cfilter:0.01uF 更改为1nF、没有任何问题吗?  

我提到了另一个 e2e、但仍不确定不推荐的原因。

此致、
宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitamura-San:

    您的客户为什么要使用 BQ76200? 应用是什么? 可能还有其他更好的器件适合您的客户。

    我认为只要 RC 常数相同、这个变化就不会有太大的问题。 但我们尚未使用这些值来描述器件特性。 因此他们应该评估自己的系统以确保所有系统都是稳健的。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我已经向客户确认了该用例、但他们想要更改 R 和 C 值的原因是他们要采用另一个 e2e 中讨论的方法。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1290306/bq76200-reverse-voltage-consideration?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252525252520user%2525252525252525253A488273#

    它们将在 PACK+和 PACK-之间添加①Power Ω 二极管、在 PACK 和 GND 之间添加② Ω 肖特基二极管。

    由于存在电感性负载、PACK 引脚之间可能会发生反向电压。 为保护 IC、添加①和②。 此外、他们还需要减小肖特基二极管上的 Vf、以减小流经肖特基二极管的电流、并希望增大 R。电流将为(Vf_1 - Vf_2)/R。 这就是他们将 R 从100欧姆增加到1k 欧姆的原因。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、
    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitamura-San:

    请告诉我他们使用此设备的原因!  

    我了解。 如果 RC 常量保持不变、这可能没问题、但我不认为我们是从侧面对其进行了描述、所以他们应该运行测试、看看它是否都能正常工作。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    他们通常使用此器件。 只是 CHG/DSG 的高侧开关。 我们有什么替代方案?

    此致、
    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:  

    客户是单独使用 BQ76200还是与 BQ769x0器件等监控器结合使用? 如果需要具有集成高侧驱动器的监控器、我们建议以 BQ769x2 (BQ76952)作为替代方案。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗