This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流或直流输入至直流恒流驱动器

Guru**** 2596455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285770/ac-or-dc-input-to-dc-constant-current-driver

主题中讨论的其他器件:TPS92410

尊敬的 TI 团队:

我目前正在评估一个项目的可行性,以确定其可行性。 项目要求如下:

它涉及到设计具有以下规格的 LED 驱动器:

  1. 输入电压:12V 至48V 的交流或直流范围。
  2. 输出电压和电流:能够在19V 至82V 电压范围内以350mA 恒定电流驱动11个或22个串联的 LED。
  3. 效率超过85%。
  4. 功率因数校正(PFC)大于0.85。
  5. 工作温度范围为-40°C 至70°C、存储温度范围为-60°C 至85°C。

我会就该项目的最佳拓扑寻求您的指导。 我应该考虑一个滤波器和桥式整流器序列、然后是升压器和 PFC 或降压转换器、或许还有一种替代方法吗?

利用简单的运算放大器和 MOSFET 电路、LED 可由微控制器(MCU)和单独的 LED 驱动器进行控制。

此外、如果我选择基本的桥式整流器作为交流输入、而客户后来希望使用直流输入、我预计在本节中会产生潜在损耗。

您在最合适的拓扑上的输入是非常重要的。

此致、
法拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhad:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我会在下星期二前回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhad:

    您 是说您的设计应同时适应交流输入和直流输入吗? 您的交流输入是什么? LED 是如何连接的? (串联? 并行?) 每个 LED 的正向电压和电流是多少?  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    驱动器应接受交流或直流作为输入、输入范围为12V 至48V
    LED PCB 为11个串联的 LED (LED 的最小正向电压为1.75V、最大正向电压为3.75V)
    用户应该能够将两次 LED PCB 连接到输出、因此22个 LED 串联
    则电压输出范围为19V 到82V、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhad:

    我懂了。 我将查看我们的产品系列、并稍后回复。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我只是想看看您是否有机会 为该应用找到一种拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhad:

    周老师不在办公室、回来的时候会给你回复。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhad:

    很抱歉耽误你的时间。 我没有找到任何直接满足您应用要求的器件。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    好的、感谢您的回答、
    B.t.w 我已在 LED 驱动器部分中找到此器件 TPS92410、是否可以在本例中使用?



    输入电压范围为4.5V 至450V。 因此输入电压符合我们的要求、但我想知道该器件是否可以实现降压/升压拓扑(如果输入电压低于输出、则会自动启动、如果输入高于输出、则会用作降压)、效率会是多少?
    您能为我提供正确的答案吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhad:

    TPS92410是一款线性 LED 驱动器。 它不能进行降压/升压操作。

    此致、

    周老师