This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:COMHP 和放大器;COMHN 电压杆仅为2.4V

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293382/bq79616-comhp-comhn-voltage-lever-just-about-2-4v

器件型号:BQ79616

尊敬的专家

现在我们发现 COMHP 和 COMHN 电压控制杆仅大约2.4V ,不是5.5V。 你可以通过 hlep 检查 sch?

e2e.ti.com/.../002_5F00_BQ79616_475761883575_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    客户是否有通信的波形图像? 请参阅数据表中的下图:

    各个通信转至大约~2.5V。 不过、其差分测量值似乎更接近5V 峰峰值。

    所以、这似乎是正确的。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    我注意到我读的刻度是错的。

    我认为波形上的图像会很好。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙