请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 尊敬的专家
现在我们发现 COMHP 和 COMHN 电压控制杆仅大约2.4V ,不是5.5V。 你可以通过 hlep 检查 sch?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家
现在我们发现 COMHP 和 COMHN 电压控制杆仅大约2.4V ,不是5.5V。 你可以通过 hlep 检查 sch?