This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:如何使用 BQ35100EVM 和 BQStudio 测量 uAmps

Guru**** 2581895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100EVM-795, BQSTUDIO, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286366/bq35100evm-795-how-to-measure-uamps-with-bq35100evm-and-bqstudio

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ35100

尊敬的所有人:

我正在使用 BQ35100EVM-795评估板、以通过使用 BQSTUDIO 来表征由 Li-SOCl2电池供电的 PCB 板的电流吸收情况。

电流范围为20uA - 40mA、因此我决定在评估板上焊接一个3.3欧姆电阻作为感应电阻器。

事实上,通过这种方式,我可以测量从2.3uA (= 0.125V/3.3R /(2^14-1))到37.8mA (= 0.125V/3.3R )的电流。

校准电量监测计后、我决定先测试其精度、然后再在电路板上使用它。

然而,我注意到:

1.最小测量电流为1mA。 当电流低于1mA 时、它可以测量0mA、

电流偏移误差太高(在空载条件下每分钟计数2uAh、即偏移电流大于或小于100uA)、即使校准程序也是如此。 如何最大程度地减小该误差?

期待很快收到您的回复。

此致、

弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    您需要调整电流、以便每个1mA 代表一个较小的值、例如 使用10mA 在3.3欧姆电阻器上流动执行校准、但告诉监测计它实际上为1A (此示例中所有组件都将按100调整) 因此、当您读取1mA 时、它实际上会指示正在流10uA。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复。

    我按照您的建议对评估板进行了校准、但现在我看到了一个失调电压误差(21mA 或多或少)、即使我通过"CC Offset"和"Board Offset"校准对其进行了校准。

    特别是、我看到在失调电压校准后、它读取了0mA 的失调电流、但后来又返回到测量-21mA。

    在随附的中、给出了偏移校准前后 BQSTUDIO 的"监视"部分的屏幕截图。

    如何删除失调电压误差? 校准期间使用的换算系数为100 (32mA <--> 3200mA)

    期待很快收到您的回复。

    此致、

    弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    您可能需要增加死区寄存器 、因为极小的电流实际上对应于从电量监测计读取的大得多的电流。 1LSB 是一个具有更高增益的大数字。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复。

    我在 bqstudio 中或 bq35100数据表和用户指南中均未找到此寄存器。 您能告诉我在哪里可以找到它吗?

    提前感谢您。

    此致、

    弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    我详细了解了一下 BQ35100的死区功能类型与我们的其他测量仪表不同、您是否始终在同一方向测量失调电压? (负21mA)?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    是的、我看到-21mA 的恒定偏移电流。

    此致、

    弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    我会确保您使用的负载如果非常精确。 至少为1mA、以确保增益尽可能接近。 您需要使用偏移校准来偏移21mA。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我在校准过程中使用了有源负载。

    无论如何、在 CC Offset 校准期间会出现该问题、因为即使没有电流流入检测电阻器、评估也会读取-21mA 事件的失调电流。

    我该怎么做才能最大限度地减小失调电流误差?

    期待很快收到您的回复。

    此致、

    弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    您能分享您的校准信息吗? 此外、这些测试还将具有低 PPM 的3.3欧姆电阻的 EVM 用于测试?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我在校准期间使用该仪表:
    1.电源:3.6V 80mA

    2.有源负载,以保证电流校准期间30mA 或40mA 的恒定电流

    检测电阻是 SMD 1206 3.3R 电阻器、其电阻容差为1%。 这种容差适用于我的应用(对我来说、 由于我的应用大部分时间都处于睡眠模式、电流吸收能力只有几 uA)、因此最大限度地减小失调电流非常重要。

    我已经按照 TI 文档 SLUUBH7 (bq35100EVM-795评估模块用户指南)中显示的校准过程进行了操作  

    如果您需要更详细的信息、请告诉我。

    此致、

    弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    Wyatt 不在办公室。 他将在星期一回来。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    如果您在 ACC 模式下使用该模式、我不建议尝试捕获所有传递的电荷、可以通过调节感测电阻来 在小负载条件下获得更高的分辨率、但如果 ACC 一直运行、监测计的电流消耗将非常高。 ACC 模式通常用于捕获较小的较高电流脉冲、然后在系统未工作时使用假设的待机电流。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    谢谢你的答复。

    那么、如果我理解得好、您就会说 BQ35100在 ACC 模式下读取自身的电流吸收情况。 对吗?

    期待很快收到您的回复。

    此致、

    弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    在 ACC 模式下、电流消耗很高、因为我们处于完全激活状态并且在电荷累积期间。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    问题如下:

    GUI 上读取的失调电流是否与 ACC 模式下的 BQ35100吸收相关? 如果需要、由于感测电阻未连接到 bq35100电源引脚、如何才能做到这一点?

    期待很快收到您的回复。

    此致、

    弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir:

    即使在完全激活状态下、监测计的电流消耗也不应超过1mA、但借助比例因数、监测计可能会读取监测计自身的功耗。

    此致、

    怀亚特·凯勒