Other Parts Discussed in Thread: BQ35100EVM-795, BQSTUDIO, BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ35100
尊敬的所有人:
我正在使用 BQ35100EVM-795评估板、以通过使用 BQSTUDIO 来表征由 Li-SOCl2电池供电的 PCB 板的电流吸收情况。
电流范围为20uA - 40mA、因此我决定在评估板上焊接一个3.3欧姆电阻作为感应电阻器。
事实上,通过这种方式,我可以测量从2.3uA (= 0.125V/3.3R /(2^14-1))到37.8mA (= 0.125V/3.3R )的电流。
校准电量监测计后、我决定先测试其精度、然后再在电路板上使用它。
然而,我注意到:
1.最小测量电流为1mA。 当电流低于1mA 时、它可以测量0mA、
电流偏移误差太高(在空载条件下每分钟计数2uAh、即偏移电流大于或小于100uA)、即使校准程序也是如此。 如何最大程度地减小该误差?
期待很快收到您的回复。
此致、
弗拉基米尔·齐托利