This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV-Q1:输出电流过冲和下冲

Guru**** 2502745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292638/tps92515hv-q1-output-current-overshoot-and-undershoot

器件型号:TPS92515HV-Q1

您好!
我们发现、当输出 LED 电压 突然减小或增加时、输出电流上存在显著的过冲和下冲。
连接的波形显示、当输出电压降低约2.8V 时、输出电流从1.22A 增加到1.46A;当输出电压增加约2.8V 时、输出电流从1.22A 降低到780mA。
所以、有没有建议减少输出电压瞬态时的过冲和下冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以知道负载是什么以及您如何设置测试吗?   如何实现输出 LED 电压 突然降低或升高? 谢谢。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试减小输出电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载为12个 LED、由 矩阵 LED 控制器(如 TPS92662)控制。 当控制器中的旁路 LED 开关开启和关闭时、会发生过冲和下冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果表明、 当输出电容器从2uF 降低到1uF 时、改进是有限的(过冲仅从~1.46A 减少到1.38A)。
    那么、还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您甚至可以移除输出电容器、同时它会增加输出纹波电流。