请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515HV-Q1 您好!
我们发现、当输出 LED 电压 突然减小或增加时、输出电流上存在显著的过冲和下冲。
连接的波形显示、当输出电压降低约2.8V 时、输出电流从1.22A 增加到1.46A;当输出电压增加约2.8V 时、输出电流从1.22A 降低到780mA。
所以、有没有建议减少输出电压瞬态时的过冲和下冲?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们发现、当输出 LED 电压 突然减小或增加时、输出电流上存在显著的过冲和下冲。
连接的波形显示、当输出电压降低约2.8V 时、输出电流从1.22A 增加到1.46A;当输出电压增加约2.8V 时、输出电流从1.22A 降低到780mA。
所以、有没有建议减少输出电压瞬态时的过冲和下冲?