This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB16-Q1:就像这张图片。 我们使用高侧开关来断开电感负载。 高侧开关关闭时、为什么 VDS = VCLAMP?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288592/tps2hb16-q1-like-this-picture-we-use-a-high-side-switch-to-disconnect-the-inductive-load-why-is-the-vds-vclamp-when-the-high-side-switch-is-off

器件型号:TPS2HB16-Q1

在这张图片中、 我有两个问题:

  1. 为什么 DS 的电压等于 VCLAMP?
  2. HSS 关闭时、G 极点电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenchen:

    1.当电感性负载关断时、电感会尝试用全部储存的电感能量来维持电流通过自身。 这将导致输出端电压出现较大的负尖峰。 因此、钳位的目标是将电压保持在可接受的值、并帮助耗散感应能量。 因此、当漏极和源极之间的电压差处于 V_CLAMP 电压时、钳位将激活。

    2.在感应关断事件期间,栅极电压由栅漏极钳位在内部控制。 我们不指定此电压、因为栅极位于器件内部、并由内部栅极驱动器和电荷泵控制。 与高侧开关一样的集成开关的优势是用户无需设计任何 栅极驱动、所有这些都是在内部处理的。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VDS = VCLAMP 且 VDG = VCLAMP、则 MOSFET 的 VG 和 Vs 相等、并且 MOSFET 应关断。 为什么图片中仍有电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenchen:

    对于拼写错误非常抱歉。 通过 VCLAMP、我认为您参考的是 VDS (CLAMP)的数据表值。 从您所示的图中可以看出、VCLAMP 不是漏源电压。 这是栅极钳位的抽象、它将栅极驱动到正确的电压以在电感关断期间保持 VDS (CLAMP)。

    我们不在数据表中指定 VCLAMP、并且我们不会共享该信息、因为它是内部 IP。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢继电器

    您能 与我分享 DG 的 VCLAMP 吗?

    另外、您能否向我解释一下该保护电路的工作原理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenchen:

    我们不会为此分享任何额外信息。 这是内部 IP。

    工作原理是在电感关断期间、必须安全地耗散存储在电感器中的能量。 为帮助用户构建具有电感功能的开关应用、此器件具有一个内部钳位、无需使用反激式二极管或电路。

    在关断期间、器件的输出电压下降、漏源电压差增加。 在足够高的漏源电压下、VDS 钳位将起作用(在 GD 钳位电路的帮助下)、并在高电阻/消耗模式下导通 FET。 存储在电感器中的能量会在 FET 和负载上快速耗散、因此电感应用可以安全关闭。

    以下文档详细介绍了电感性负载驱动挑战: https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf 

    请查看第4节。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢继电器。

    遗憾的是、上述参数无法提供。

    我还有另一个要求、您能否向我们提供 TPS2HB16的退磁能力曲线、如下图所示? 我们在选择二极管或 TVS 时需要参考这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenchen:

    如果使用外部 TVS 或二极管进行感应退磁、则必须在内部钳位之前触发外部钳位、以避免任何能量通过 FET。

    我们对 TPS2HB16-Q1没有类似的分析、但我们在13.5V 数据下确实有5mH 退磁情况:

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 在上述情况下、外部负载的电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenchen:

    此测试使用5mH 电感器和低有效电阻进行。 触发 EN 宽度的方式可以使总能量保持在器件能够处理的最大范围以下。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是2HB16可以承受的最大能量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenchen:

    即、这是器件 在电感关断期间可以耗散的最大能量、而不会损坏单脉冲和重复脉冲。 请注意、电感器中的能量小于高侧开关中耗散的总能量。

    谢谢。

    什雷亚斯