在这张图片中、 我有两个问题:
- 为什么 DS 的电压等于 VCLAMP?
- HSS 关闭时、G 极点电压是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在这张图片中、 我有两个问题:
尊敬的 Chenchen:
1.当电感性负载关断时、电感会尝试用全部储存的电感能量来维持电流通过自身。 这将导致输出端电压出现较大的负尖峰。 因此、钳位的目标是将电压保持在可接受的值、并帮助耗散感应能量。 因此、当漏极和源极之间的电压差处于 V_CLAMP 电压时、钳位将激活。
2.在感应关断事件期间,栅极电压由栅漏极钳位在内部控制。 我们不指定此电压、因为栅极位于器件内部、并由内部栅极驱动器和电荷泵控制。 与高侧开关一样的集成开关的优势是用户无需设计任何 栅极驱动、所有这些都是在内部处理的。
谢谢。
什雷亚斯
尊敬的 Chenchen:
对于拼写错误非常抱歉。 通过 VCLAMP、我认为您参考的是 VDS (CLAMP)的数据表值。 从您所示的图中可以看出、VCLAMP 不是漏源电压。 这是栅极钳位的抽象、它将栅极驱动到正确的电压以在电感关断期间保持 VDS (CLAMP)。
我们不在数据表中指定 VCLAMP、并且我们不会共享该信息、因为它是内部 IP。
谢谢。
什雷亚斯
尊敬的 Chenchen:
我们不会为此分享任何额外信息。 这是内部 IP。
工作原理是在电感关断期间、必须安全地耗散存储在电感器中的能量。 为帮助用户构建具有电感功能的开关应用、此器件具有一个内部钳位、无需使用反激式二极管或电路。
在关断期间、器件的输出电压下降、漏源电压差增加。 在足够高的漏源电压下、VDS 钳位将起作用(在 GD 钳位电路的帮助下)、并在高电阻/消耗模式下导通 FET。 存储在电感器中的能量会在 FET 和负载上快速耗散、因此电感应用可以安全关闭。
以下文档详细介绍了电感性负载驱动挑战: https://www.ti.com/lit/an/slvae30e/slvae30e.pdf
请查看第4节。
谢谢。
什雷亚斯