This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:用于 BQ24074的 TVS 二极管

Guru**** 2588245 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS1401, TPD1S514, BQ24074, TVS2700, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291021/bq24074-tvs-diode-for-bq24074

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: TVS2700TVS2200、TVS1401 、TPD1S514

您好!

我需要帮助来选择 TVS 二极管来保护 BQ24074。  我不确定所需的钳位电压是多少。

我正在生产一款小型蓝牙家用消费类电子产品(婴儿运动传感器)。 它由300mA Lipo 供电,USB VBUS 在100mA 充电。 我希望它能够通过 UL 测试、并且我相信他们的测试将 VBUS 设置为24V。  理想情况下、我希望产品能够耐受这些电压而不造成损坏、并 在其他情况下安全失效。

BQ24074产品说明书 表明 BQ24074可承受高达 26V (最大28V)的电压、并且具有一些内置的 ESD 保护。

TVS2700是不错的选择吗? (https://www.ti.com/product/TVS2700)

或 TVS2200? (https://www.ti.com/product/TVS2200)

非常感谢任何帮助。

我的电源部分看起来差不多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前发布过此相关支持问题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269261/bq24074-safe-usb-c-input-protection-ptc-tvs-diode)

    我 使用 TVS1401 + PTC 制作了一个原型、如原理图所示。 但很遗憾、当我将 VBUS 升高到19V 时、TVS1401的传导足以将自身升温至高温、而无需消耗足够的电流使 PTC 跳闸。 TVS1401绕过140mA。 PTC 的保持电流为160。 一段时间后、PTC 通过导通被加热、并最终降低电流。 但这并不是一个足够好的解决方案。

    我不确定大多数人是否只是在这些 VBUS 线路上放一个5V 的小 TVS 二极管就会被 高压破坏、但不会变得很热。 (例如 SMAJ5.0A)

    我试图找到一种能够承受更高电压而不失去 TVS 保护的简单解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    选择 TVS 二极管取决于您要保护的引脚上的绝对最大电压。 在这种情况下、28V 是二极管可能具有的最高钳位电压。 TVS2200是更好的选择、因为此器件的最大额定值恰好为28V。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    谢谢你。  我注意到 TVS2200数据表显示"注意不要违反建议的 VIN 电压范围(0V 至22V)、以便器件正常工作。"  

    我不确定这意味着 TVS2200是否会因过压而损坏、或者它是否意味着它 在过压状态下不会提供 TVS 保护。  

    我依靠处于过压状态的 TVS 电流来触发 PTC、对于 TVS1401、这不起作用。 我只是再次将手指放在 TVS1401下 PCB 的背面进行了测试、测试后发现它很快变得太热、并保持这种状态超过一分钟、直到相邻的 PTC 加热到足以开始限制电流。 至少我认为 PTC 在这样做。 我假设 TVS2200具有相同的行为。

    我的 LiPo 与 PCB 的底部直接接触、因此不适合高温。 我曾考虑过进行过热切断、但首先我更希望避免任何会产生热量的地方。

    再来看看 BQ24074数据表。 当连接到适配器 DC+时、IN 引脚上只有一个1uF 电容器

    我在 数据表或应用说明中找不到任何浪涌保护建议。 BQ24074评估板也没有任何 TVS 保护。 至少在原理图上看不到任何内容。

    是否可以在 BQ24074中集成浪涌保护功能? 我真的只需要一个电容器吗?

    您能否告诉我、如果为 BQ24074提供的直流电压高于27V、会发生什么情况? 失败是否安全?  

    在使用 MCP73831的情况下、它们在 IN 引脚上显示一个"SMAJ5.0A" TVS。  

    SMAJ 很大、额定功率很高、预计它也会变烫。

    因此、或许有一种替代方案是使用小型 TVS、这种 TVS 会在不引起显著发热的情况下损坏。 但很显然、我需要对此进行全面测试。

    https://www.digikey.com/en/products/detail/micro-commercial-co/ESD12VD5-TP/1776997

    或者类似的东西吗?  

    https://www.ti.com/product/TPD1S514

    此致、

    -杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    查看您的原理图、TVS 二极管应该放置在多熔丝之后。 理想情况下、多熔丝将在浪涌事件期间跳闸、这将限制电流。 在多熔丝前面放置 TVS 二极管可能会 在短路期间导致更多问题。

    此外、TVS 二极管不适用于直流过压、这些器件旨在钳制瞬态事件。 当二极管温度上升时、您能否告诉我? 线路上的电压/电流是多少?

    至于您的 Vin 问题、TVS 二极管将能够承受高于这些额定值的电压容差。 TVS2200的最小击穿电压为24.6V、因此只要线路上的电压在瞬态事件之外不超过该值、二极管就 应该正常工作。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh、谢谢您、 我制作了一个 PCB、其中 TVS1401放在 Littelfuse 1206L 160mA 保持电流多熔丝的后面、但在19V 的电压下它仅消耗140mA。 它会变得太热、无法在2或3秒内进行触控、然后在电流下降到70mA 周围之前、保持了这种状态超过一分钟。 我认为此时 PTC 加热到125°C 以上并开始限制电流。 但我无法确定

    我在查看 TI 产品页面后发现了这个。

    https://www.ti.com/product/TPD1S514

    这似乎是我需要的。

    您能告诉我您的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    TPD1S514由 TI 的另一个团队负责处理、我将为其分配线程、以便他们对此进行评论。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、我目前的原理图看起来像这样。 我认为这会将 TPD1S514置于"常开"模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、感谢提供原理图。 将在今天结束之前查看并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    在当前配置中、器件将以"始终开启"模式运行。  原理图看起来是可以接受的。  有了器件系统侧的10 uF 电容器、我希望您在对 VBUS_POWER 和 VBUS_SYS 充电时会看到更大的浪涌电流。  对 VBUS_SYS 进行放电所需的时间也会比数据表图12中显示的时间更长。  这都不是一个 大问题、我只是想提供相关信息。

    我看到您在另一个主题中提交了其他问题。  我将复制该答案并解决上面的具体问题。

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh、我使用我的工作台电源对 TVS1401进行了拆卸和测试、我很惊讶地看到、在>16V 的电压下、它可以与500mA 的电流一起工作。

    当我将电流限值增加到900mA 时、我可以在手指上感觉它变热。  

    所以我想我提到的问题实际上是由于 PTC 限制电流流向140mA、这也可能是产生热量的地方。

    我使用 TPD1S514 (和用作回退的标准电视)进行了设计

    感谢您的帮助。

    -杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我很高兴你找到了一个解决方案! 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    J·普拉盛