主题中讨论的其他器件: TVS2700、 TVS2200、TVS1401 、TPD1S514
您好!
我需要帮助来选择 TVS 二极管来保护 BQ24074。 我不确定所需的钳位电压是多少。
我正在生产一款小型蓝牙家用消费类电子产品(婴儿运动传感器)。 它由300mA Lipo 供电,USB VBUS 在100mA 充电。 我希望它能够通过 UL 测试、并且我相信他们的测试将 VBUS 设置为24V。 理想情况下、我希望产品能够耐受这些电压而不造成损坏、并 在其他情况下安全失效。
BQ24074产品说明书 表明 BQ24074可承受高达 26V (最大28V)的电压、并且具有一些内置的 ESD 保护。
TVS2700是不错的选择吗? (https://www.ti.com/product/TVS2700)
或 TVS2200? (https://www.ti.com/product/TVS2200)
非常感谢任何帮助。
我的电源部分看起来差不多