您好!
您是否能够在28V 输入下提供效率数据?
数据表中提供了12V 和24V 的数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是否能够在28V 输入下提供效率数据?
数据表中提供了12V 和24V 的数据。
嗨、David:
我将努力获取您所需的信息、但您的一些评论有些令人困惑。
自动模式是在低电流下最高效的工作模式。 对于高电流、这个值实际上应与
由于 X 轴调节、自动模式图形读数有些困难。
我认为这不会改变您对自动模式的选择。
对于您所需的电流电平、1 MHz 不是最高效的操作点
您可以看到、500kHz 图形在24V 至5V 范围内的峰值为~93-94%、而1 MHz 和2.2 MHz 的峰值均低于92.5%
请确认1 MHz 仍是您想要获取数据的操作点。
谢谢。
丹尼尔
嘿、Hugh、
请参阅表以了解效率值:
输出电流 | Eff (3.7V) | Eff (5V) | Eff (8V) |
3 | 87.9% | 90.3% | 92.6% |
3.5 | 87.7% | 90.4% | 92.7% |
4 | 87.6% | 90.2% | 92.7% |
4.5 | 87.3% | 90.0% | 93.4% |
5 | 86.9% | 89.7% | 92.4% |
5.5 | 86.3% | 89.7% | 92.1% |
6 | 85.8% | 88.9% |
91.8% |
谢谢。
丹尼尔