This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:28V 输入条件下的效率

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286531/tps7h4010-sep-efficiency-under-28v-input

器件型号:TPS7H4010-SEP

您好!

您是否能够在28V 输入下提供效率数据?

数据表中提供了12V 和24V 的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    为了便于此数据收集、您可以提供以下信息:

    1.操作模式
    2.频率
    3.您想要收集的输出电流
    4.输出电压

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hartung:

    1.操作模式

    =>自动模式:这是高负载电流时最有效的工作模式。
    2.频率

    => 1MHz:根据数据表,1MHz 的效率比500kHz 或2MHz 高
    3.您想要收集的输出电流

    => 3~5A
    4.输出电压

    => 3.7V、5V、8V

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    我将努力获取您所需的信息、但您的一些评论有些令人困惑。

    自动模式是在低电流下最高效的工作模式。 对于高电流、这个值实际上应与
    由于 X 轴调节、自动模式图形读数有些困难。
    我认为这不会改变您对自动模式的选择。

    对于您所需的电流电平、1 MHz 不是最高效的操作点
    您可以看到、500kHz 图形在24V 至5V 范围内的峰值为~93-94%、而1 MHz 和2.2 MHz 的峰值均低于92.5%

    请确认1 MHz 仍是您想要获取数据的操作点。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之所以要使用1MHz、是因为它缩小了尺寸。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hugh、

    我懂了。
    请给我们几天时间来为您获取该信息。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hugh、

    请参阅表以了解效率值:

    输出电流 Eff (3.7V) Eff (5V) Eff (8V)
    3 87.9% 90.3% 92.6%
    3.5 87.7% 90.4% 92.7%
    4 87.6% 90.2% 92.7%
    4.5 87.3% 90.0% 93.4%
    5 86.9% 89.7% 92.4%
    5.5 86.3% 89.7% 92.1%
    6 85.8% 88.9%

    91.8%

    谢谢。
    丹尼尔