This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54356:获得的 Vout 为2.8V 而不是3.3V

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290723/tps54356-getting-a-vout-that-is-2-8v-instead-of-3-3v

器件型号:TPS54356

嗨、

我们根据数据表设置电路、 TPS54356PWPR 的输出已欠压。 应该获得3.3V 电压、但获得2.8V。

我尝试将开关频率调整为695KHz、500kHz 和400kHz、但我没有看到任何输出变化。 现在、我有一个113k 的电阻器、该电阻器应使开关频率为400kHz。

我们将 LSG 纳入了 MOSFET 设计中: BUK7M6R3-40EX。

电路连接了几个负载、主要是带有几个电阻器的 IC、这些电阻器充当一些 GPIO 的上拉电阻、但它们都是并联的、因此不应影响 Vout。

以下是电路快照:

我正在寻找有关如何解决此问题的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    原理图看起来很好。

    输入电压是否可能低于4V 并导致输出电压下降?

    另外、如果负载电流过高、输出电压可能低于3.3V。

    如果可能、请向我展示一些波形、例如输入电压、输出电压、PH 电压和电感器电流、以进行进一步分析。

    BTW、您是否在多个电路板上或仅这一个电路板上看到过此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此芯片的输入电压为稳定的5.2V、此电压由能在5V 输出3A 电流的 USB-C 模块供电。 它不会通过任何 FET、电阻或任何东西、它是直接电源。

    不过、我确实注意到了一些有趣的东西。 这一切都是我们正在构建的计算机的一部分、也就是模块上系统。 此模块由同一5V 电压供电。 当连接 SoM 时、降压的输出是2.8V、当 SoM 未插入电路板时、我要手动触发降压的使能引脚、以获取合适的3.3V 电压。 SoM 没有在任何容量下使用3.3V 降压、这是为了给电路板上以微安级工作的其他芯片供电。 如果 SoM 从 USB-C 块消耗如此大的功率、我可以预期 Vin 会出现压降、但我不会、这是稳定的5.2V、没有明显的纹波。

    这是移除 SoM 后 Vin 的波形、它会按预期输出3.3V 电压。

    这是在插入 SoM 的情况下为降压转换器加电和输出2.8V 的波形。

    抱歉、PH 电压是什么意思?

    我不确定如何测试电感器电流、因为它嵌入到电路板中、并且没有任何布线、我可以将电流表专门与电感器串联。

    此时、我将检查所插入的 SoM 是否存在可能导致这种情况的某种电路问题、但我也想知道是否可以通过某种方式修改降压转换器、以便适应可能出现的任何问题; 我知道这个问题现在还在空气中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    考虑到输出电压受  SoM 的影响、它可能由 EMI 和布局引起。

    如果 TPS54356的 VSENSE 布线靠近高频信号布线/面积放置、则可能会耦合并产生不良调节。

    PH 电压指 TPS54356的 PH 引脚电压。 它是该降压转换器的开关节点、电压应为 PWM 波形。

    您可以不测量电感器电流。 但是、我仍然需要检查输入和 PH 电压以进一步检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以在此处或 athos-zhao@ti.com 向我发送布局文件以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是插入 SoM 后 PH 引脚的波形。

    这是未插入 SoM 时 PH 引脚的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    PH 显示该2.8V 输出电压是该转换器的性能、因为占空比小于3.3V 输出电压下的占空比。

    考虑到该性能、我们可以确认、该问题与输入压降无关、因为占空比在变化。

    我们还可以确认该问题与输出电流无关、因为该器件会在 触发过流保护时进入断续模式。

    我现在提出来的唯一可能原因是 EMI。

    我将检查布局并在稍后向您展示反馈。