Other Parts Discussed in Thread: TPS54356
嗨、
我们根据数据表设置电路、 TPS54356PWPR 的输出已欠压。 应该获得3.3V 电压、但获得2.8V。
我尝试将开关频率调整为695KHz、500kHz 和400kHz、但我没有看到任何输出变化。 现在、我有一个113k 的电阻器、该电阻器应使开关频率为400kHz。
我们将 LSG 纳入了 MOSFET 设计中: BUK7M6R3-40EX。
电路连接了几个负载、主要是带有几个电阻器的 IC、这些电阻器充当一些 GPIO 的上拉电阻、但它们都是并联的、因此不应影响 Vout。
以下是电路快照:

我正在寻找有关如何解决此问题的想法。