This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:I2C SDA SCL:VIL 最大值?

Guru**** 2589910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291071/tps65220-i2c-sda-scl-vil-max-value

器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件: TPS65219

您好!

此表中增加了取自 TPS65220的 SLVSGY1A–2022年12月–2023年7月修订。

我想知道是否有关于 VIL 最大值的拼写错误。

I2C 标准将 VILmax 定义为 VDD 的30%、将 VIH 最小值定义为 VDD 的70%。

我想、在该数据表中、如果与1.8V*70%=1.26V 相关、VIHmin =1.26V ...因此 VIL 最大值= 应为0.54V

对吗?

我猜会有一个拼写错误、因为 I2C 标准的 VOLmax 也被定义为0.4V、即 VDD > 2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 我们将 在2023年11月14日之前查看您的邮件中的信息并提供更新。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。 TPS65219 PMIC 没有 VIO 引脚、因此 不需要使最大 VIL 等于 I2C 标准中指定的0.3* VDD。 电压电平来自所使用的 IP。 内部数字门/缓冲器使用一个1.8V 基准并且此基准与外部上拉电源隔离。  

    0.4V 来自器件表征期间的最坏情况。    

    谢谢。

    布伦达