This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:是否将电池组状态发送至主机?

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290512/bq25730-are-pack-stats-sent-to-host

器件型号:BQ25730

主机是否可以看到当前充电电压?

主机是否可以在不充电时测量电池组的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    BQ25730通常连接至智能电池。 这意味着电池组内部有一个电池电量计。  无论是否充电、电量监测计都可以测量电池组的电压并将其发送到主机。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

     BQ25730是否向主机发送了任何消息?

    主机可以查询  BQ25730吗?

    任何可编程引脚是否返回错误或状态消息?

    THX:

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    另一方面、主机可以从 BQ25730读取任何消息、包括状态寄存器。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了状态寄存器、还有其他哪些"消息"?

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    其他消息表示其他寄存器。 请参阅上面的寄存器映射。  

    此致、