This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:设计中的薄弱点会导致故障

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290735/tps23758-weak-points-in-design-leading-to-failure

器件型号:TPS23758

您好!

我有一个 TPS23758设计、该设计基于 TI 提供的参考设计、EVM 和原理图审阅指南。  我已经使用该设计构建了大约25块电路板、并在这些电路板上工作了数百小时、但我现在拥有大约5块电路板、由于 POE 电路明显存在问题而出现故障。  我可以将不同的电压电源(VBUS)连接到 TPS23758上的 APD 引脚、为电路板供电、电路板仍然可以工作、这表明负载没有问题、可能是 POE 电路本身。

整个设计的最大功率为3.5瓦(来自 PSE)、POE 输出电压为5VDC。

我的问题是:在设计中有没有考虑到任何常见故障模式?  或者是否有任何东西突出显示对此类负载具有风险/不合适的风险?

感谢您的任何帮助!

此致、Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt、

    感谢您联系我们。 似乎是在 PD 接口控制器出现问题之前发生的。

    您可以尝试将 A1和 A3与 VSS 断开。 请告诉我它是否有效。  

    我将  在2-5个工作 日内查看您的原理图。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您提供反馈、您能帮助我理解为什么这可能是个问题吗?  我记得在设计阶段曾经对这些引脚提出过很多问题、因为它们在不同的参考设计中的连接方式不同。  数据表指出它们未在内部进行连接、用于机械保持。

    不幸的是、我很难将它们断开、因为它们是零件下面多边形覆铜的一部分。  我会看到我能做什么。

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的答复。

    1-4个引脚 不是内部连接。 我有一点担心、如果您将它们的大部分连接到 VSS、而不是最接近的引脚 、会导致一些寄生电容耦合、从而影响 PD 检测。

    我会  在1-4个工作 日内查看您的原理图并给您回复。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的耐心等待。  除了 A1和 A3引脚、我在您的原理图中没有看到其他潜在问题。

    另一个可能导致握手失败的因素是接地连接:例如、您是将 VSS、PGND 或 GND 短路到地?

    此致、

    帝昂