您好!
我有一个 TPS23758设计、该设计基于 TI 提供的参考设计、EVM 和原理图审阅指南。 我已经使用该设计构建了大约25块电路板、并在这些电路板上工作了数百小时、但我现在拥有大约5块电路板、由于 POE 电路明显存在问题而出现故障。 我可以将不同的电压电源(VBUS)连接到 TPS23758上的 APD 引脚、为电路板供电、电路板仍然可以工作、这表明负载没有问题、可能是 POE 电路本身。
整个设计的最大功率为3.5瓦(来自 PSE)、POE 输出电压为5VDC。
我的问题是:在设计中有没有考虑到任何常见故障模式? 或者是否有任何东西突出显示对此类负载具有风险/不合适的风险?
感谢您的任何帮助!
此致、Matt