主题中讨论的其他器件: UCC28951
起動時に、ローサイドFETゲートで意図しない波形が見られることがあります
図の110kHzの波形は、ICのVDDを供給する電源のスイッチング周波数です。
「UCC28951-Q1」のFSWを150kHzから120kHzに変更すると、この現象は消えます。
原因と対策を教えてください。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
起動時に、ローサイドFETゲートで意図しない波形が見られることがあります
図の110kHzの波形は、ICのVDDを供給する電源のスイッチング周波数です。
「UCC28951-Q1」のFSWを150kHzから120kHzに変更すると、この現象は消えます。
原因と対策を教えてください。
您遇到的问题不是突发模式。
在突发模式下、使用设置的 FSW 执行输出。
为什么设置 Fsw 为高电平会导致问题?
请告诉我原因。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry_2800_Gate-waveform-at-startup_2900_--20231108.pdf
您好!
我认为这与下面的问题是相同的。 我将关闭该问题、并继续支持另一个主题。
此致、
波形がわかりました。
ご確認ください。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry_2800_Gate-waveform-at-startup_2900_--20231109.pdf
您好!
我查看了您的波形、在上电期间、SS 引脚似乎没有达到4.65V。 CS 引脚在上电期间的电压高于2V、很可能会因过流而跳闸断续模式保护。

您可能会遇到电流检测变压器和电流检测电阻设置不正确的问题。 以下链接将为您带来应用手册、其中讨论了如何在相移全桥转换器中使用 UCC28951进行设计。 有一节介绍了如何设置电流检测变压器和电流检测电阻。 我相信您会发现这对解决您的问题有所帮助。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
此致、