This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:启动时的栅极波形

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288580/ucc28951-q1-gate-waveform-at-startup

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28951

起動時に、ローサイドFETゲートで意図しない波形が見られることがあります

図の110kHzの波形は、ICのVDDを供給する電源のスイッチング周波数です。

「UCC28951-Q1」のFSWを150kHzから120kHzに変更すると、この現象は消えます。

原因と対策を教えてください。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry--20231106.pdf