This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:电量计和万用表中测得的电流差异。

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27411-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286667/bq27411-g1-difference-in-current-measured-in-fuel-gauge-and-multimeter

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好  

我使用的是 BQ27411-G1C 电量监测计。 我正在测量电量监测计中52mA 的电流、同时万用表读数显示30 mA。 我使用的分流电阻为10毫欧、容差为1%。 我想知道原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    您能否确认您已按照以下步骤配置了测量仪表?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    感谢您的回复。  

    我们的电量监测计安装在我们的定制 PCB 中、该 PCB 具有自己的控制器与电量监测计通信、因此除了 bqstudio 和 EVK 外、还有任何其他校准电量监测计的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    如果不使用 bqStudio、可以通过写入 第6.5.4节校准等级  《bq27411技术参考手册》的以下各项:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我试图进行这些更改、但对电流测量没有影响。 配置这些寄存器时、我是否应遵循特定的过程或步骤? 能否像技术参考中提到的任何其他寄存器一样配置这些寄存器。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    下面是一个文档、详细说明了如何通过 I2C 配置这些寄存器:

    https://www.ti.com/lit/an/slua640b/slua640b.pdf

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们在 使用命令(ENTER_CAL_MAC)写入使他们进入校准模式的偏移和增益之前通读了本文档。 但在 BQ27411 - G1 IC 中、没有提到有关这种进入校准模式命令的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我认为您仍然可以通过使用下面 Control_Status 寄存器中的 CALMODE 位来进入 bq27411的 CALMODE 模式:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    谢谢答复,我相信上述登记册是只读的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    您能否使用以下过程更改校准寄存器:

    如果这样不起作用、请告诉我。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们尝试过几次。 但没有变化。

    在参考 您提供的文档后、我们实现了该 文档中提到的命令并读取了这些寄存器、尽管 BQ27411-G1技术参考中未对这些命令进行详细说明。 我们注意到、当我们使用该 文档中详述的"进入校准模式"命令时、电量监测计进入校准模式。 是否认为该方法是推荐的方法、以及我们是否也可以期望这些命令和寄存器与 BQ27411 IC 兼容?

    https://www.ti.com/lit/an/slua640b/slua640b.pdf

    谢谢。此

    致、 A·普利科蒂尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    当您说在输入这些命令时电量监测计正在进入校准模式时、这是否意味着读取时 CALMODE 位会返回真?

    如果是、我认为尝试输入电路板失调命令以查看这是否可以解决问题是一种有效的方法。

    请告诉我这是否有效。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    这些是我们针对电量监测计执行的步骤。

    无需评估套件即可校准电量监测计

    我们目前面临与使用以下配置测量 BQ27411-G1电量监测计中的电流相关的问题:

    -设计产能: 1800

    -设计能源: 3.9 * 1800

    -终止电压: 3000mV

    -锥度速率: 83

    -放电阈值: 10

    -选项: 0X25F8

    - Opconfig_B:0x0F

    - LOAD_MODE:0x00 (恒流模式)

    - Qmax:16384U

    - sleep_current:50

    最初、我们在没有进行任何校准的情况下、注意到控制状态寄存器中的 CCA 位在初始化后近3分钟被设置。 但是、我们没有观察到电流中有任何变化。 随后、我们遵循了下述的校准过程:

    校准方法:

    我们实施了文档中概述的主机系统校准方法来进行电路板偏移校准。 我们使用了提供的地址和命令、尽管 BQ27411-G1技术参考手册中未详细说明该过程。

    当我们使用子命令0x002D0x0081启用校准后、设置了 CAL_MODE 位。

    电路板失调校准:

    对于电路板偏移校准、我们使用文档中提供的子命令0x0009、从而设置了 BCA 位。

    CC Offset 校准:

    为了解决 CC 偏移校准问题、我们应用了文档中的子命令0x000A、这导致了 CCA 位的设置。

    电流校准:

    这包括调整 CC 增益 CC 差值

    修改 CC 差值会影响剩余容量和充电状态、偶尔会导致值为零或不可预测的变化。

    我们积极寻求通过这些校准步骤解决 BQ27411-G1电量监测计中的电流测量问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我认为不应更改 CC Calibration 值、仅更改电路板偏移。 如下面的文档所示、CC Offset 是电池处于睡眠模式时发生的自动校准。 此外、根据 CC 增益、CC Delta 应该是固定值。

    基于此、如果仅更改电路板失调校准、则结果是否没有变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    当我们更改 CC 增益时,我们能够看到平均电流的变化。 我们遵循了 文档中详细介绍的当前校准方法

    是否有任何方法可以扩展 SOC 和剩余容量?

    谢谢。此

    致、 A·普利科蒂尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    您能详细说明一下规模是什么意思吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    很抱歉耽误你的时间。

    我们的电量监测计为 BQ27411-G1C。 它用于最大4.35V 的电池,但我们正在使用的电池的最大电压为4.2V。 在将电池充电至4.2V 的最大电压时、我们无法实现100%的 SOC 或全部剩余电量。 有没有任何方法可以调整,至少接近100%?

    谢谢。此

    致、 A·普利科蒂尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢您的澄清。 您是否可以从 bqStudio 发送电量监测计的.gg 文件、以便我们可以查看当前设置?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺