主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
您好
我使用的是 BQ27411-G1C 电量监测计。 我正在测量电量监测计中52mA 的电流、同时万用表读数显示30 mA。 我使用的分流电阻为10毫欧、容差为1%。 我想知道原因是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我使用的是 BQ27411-G1C 电量监测计。 我正在测量电量监测计中52mA 的电流、同时万用表读数显示30 mA。 我使用的分流电阻为10毫欧、容差为1%。 我想知道原因是什么。
大家好、Aaron
下面是一个文档、详细说明了如何通过 I2C 配置这些寄存器:
https://www.ti.com/lit/an/slua640b/slua640b.pdf
此致、
安东尼·巴尔迪诺
尊敬的 Anthony:
我们尝试过几次。 但没有变化。
在参考 您提供的文档后、我们实现了该 文档中提到的命令并读取了这些寄存器、尽管 BQ27411-G1技术参考中未对这些命令进行详细说明。 我们注意到、当我们使用该 文档中详述的"进入校准模式"命令时、电量监测计进入校准模式。 是否认为该方法是推荐的方法、以及我们是否也可以期望这些命令和寄存器与 BQ27411 IC 兼容?
https://www.ti.com/lit/an/slua640b/slua640b.pdf
谢谢。此
致、 A·普利科蒂尔
尊敬的 Anthony:
这些是我们针对电量监测计执行的步骤。
无需评估套件即可校准电量监测计
我们目前面临与使用以下配置测量 BQ27411-G1电量监测计中的电流相关的问题:
-设计产能: 1800
-设计能源: 3.9 * 1800
-终止电压: 3000mV
-锥度速率: 83
-放电阈值: 10
-选项: 0X25F8
- Opconfig_B:0x0F
- LOAD_MODE:0x00 (恒流模式)
- Qmax:16384U
- sleep_current:50
最初、我们在没有进行任何校准的情况下、注意到控制状态寄存器中的 CCA 位在初始化后近3分钟被设置。 但是、我们没有观察到电流中有任何变化。 随后、我们遵循了下述的校准过程:
校准方法:
我们实施了文档中概述的主机系统校准方法来进行电路板偏移校准。 我们使用了提供的地址和命令、尽管 BQ27411-G1技术参考手册中未详细说明该过程。
当我们使用子命令0x002D 和0x0081启用校准后、设置了 CAL_MODE 位。
电路板失调校准:
对于电路板偏移校准、我们使用文档中提供的子命令0x0009、从而设置了 BCA 位。
CC Offset 校准:
为了解决 CC 偏移校准问题、我们应用了文档中的子命令0x000A、这导致了 CCA 位的设置。
电流校准:
这包括调整 CC 增益和 CC 差值

修改 CC 差值会影响剩余容量和充电状态、偶尔会导致值为零或不可预测的变化。
我们积极寻求通过这些校准步骤解决 BQ27411-G1电量监测计中的电流测量问题。
尊敬的 Anthony:
当我们更改 CC 增益时,我们能够看到平均电流的变化。 我们遵循了 文档中详细介绍的当前校准方法 。
是否有任何方法可以扩展 SOC 和剩余容量?
谢谢。此
致、 A·普利科蒂尔