主题中讨论的其他器件: LM74722-Q1
LM74720-Q1/LM74722-Q1"根据 EVM 板 R14和 R15、当在关断期间连接到 VIN 时、可编程过压阈值和电池感应"、这可能会导致待机电流增加、且规范要求待机电流(暗电流)小于120K。
是否可以在 BATT_MON 之间以串联方式连接一个1M 电阻器来减少暗电流?
2.是否建议将其连接到车辆的 IGN/ACC 引脚以进行过压保护检测?'
是否选择不使用 OVP 功能而不安装电阻?
选择不使用 OVP 功能、但安装电阻器