This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940-N:LM2940S-12/NOPB

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2940-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282199/lm2940-n-lm2940s-12-nopb

器件型号:LM2940-N

尊敬的 TI 团队:

请提供 LM2940-N (LM2940S-12/NOPB)器件的接地短路电流额定值和热关断温度限制详细信息。

应遵循以下应用的电气规格-

      1.输入电压-14.2V

      2.输出电压- 12V/1A

我们请求您

如果我们应用 Vin=28V (Vbat)、则这  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接地短路电流限值可在电气特性表中找到。 我在下面添加了一个片段:

    热关断不是经过测试的参数。 但它通常介于150°C 至17°C 之间。

    根据您的参数、将有2.2W 的功耗。 采用 JEDEC 布局时、温度上升大约90°C。 如果环境温度高于35C、则需要优化电路板布局来提高热阻。

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要这两个参数之一(数据表中显示了短路电流)、但我们也需要热关断参数(其中测试了额定电流参数)。

    感谢 Aaron 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit、

    我们可以为您获得典型的热关断温度、但我需要重申的是、这不是经过测试的参数。 它也不是针对特定输出电流进行测量的。 如果这对您有效、最多需要两周时间才能获得数字。 如果您想继续这样做、请告诉我。

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron
    很抱歉回复较晚、但要求您提供与关机温度相关的数据。

    ~ Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Amit。 我会订购一些器件、然后让您了解最新情况。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Aaron。

    感谢您的友好和持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们测试了 LM2940S-12/NOPB、测得热关断温度为175°C。 热关断行为表示没有热关断迟滞。  

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    您能  与我们分享一下测试报告吗?

    此外、我们还需要一些更多信息、

        1.由于此 IC 具有 用于 电池短路保护的内置功能、因此我们想知道此 IC 在以下情况下是否会提供保护、

           Vstb=28V 持续1分钟。

    感谢您的支持。

    此致、

    A·K·德维迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    该测试涉及找到器件的有效 RθJA 值、然后通过计算找到 Tshutdown 点。 此应用手册中介绍了该方法: https://www.ti.com/lit/an/slva422/slva422.pdf

    对于您询问的情况、该器件将进入电流限制状态、随后循环进出热关断。

    阿伦·~