尊敬的 TI 团队:
请提供 LM2940-N (LM2940S-12/NOPB)器件的接地短路电流额定值和热关断温度限制详细信息。
应遵循以下应用的电气规格-
1.输入电压-14.2V
2.输出电压- 12V/1A
我们请求您
如果我们应用 Vin=28V (Vbat)、则这
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Amit、您好!
该测试涉及找到器件的有效 RθJA 值、然后通过计算找到 Tshutdown 点。 此应用手册中介绍了该方法: https://www.ti.com/lit/an/slva422/slva422.pdf
对于您询问的情况、该器件将进入电流限制状态、随后循环进出热关断。
阿伦·~