This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630702EVM:在电源序列中使用 FB2

Guru**** 2529280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289450/tps630702evm-using-fb2-in-power-sequence

器件型号:TPS630702EVM

您好:)

我尝试了使用 FB2选项(非常棒!) 但是-如果我在 VSEL 连接到 VIN 的同时给 EVM 上电, VOUT 将设置为较低电压点,而不是高电压点。

为什么会这样呢? 是否仅在启动后使用 VSEL 选项? 或者在启用 TPS630702之前从外部将其设置为高电平?

此致、Ido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamdi:

    您可以在启动前后随时更改 VSEL 的状态。

    当 Vsel 引脚为高电平时、Vout 似乎无法变为较低值。  您能帮助在引脚 VSEL 的状态切换期间捕获波形吗、包括 VSEL 和 Vout 的信息吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在将 VSEL 设置为高电平时确实再次在负载(1A)下进行了检查、在启用 TPS630702之前、我会获得更低的输出(甚至低于我的下限默认输出) -但这是天生的升压转换器,而不是设备-在轻负载下,这工作