请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS630702EVM 您好:)
我尝试了使用 FB2选项(非常棒!) 但是-如果我在 VSEL 连接到 VIN 的同时给 EVM 上电, VOUT 将设置为较低电压点,而不是高电压点。
为什么会这样呢? 是否仅在启动后使用 VSEL 选项? 或者在启用 TPS630702之前从外部将其设置为高电平?
此致、Ido
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:)
我尝试了使用 FB2选项(非常棒!) 但是-如果我在 VSEL 连接到 VIN 的同时给 EVM 上电, VOUT 将设置为较低电压点,而不是高电压点。
为什么会这样呢? 是否仅在启动后使用 VSEL 选项? 或者在启用 TPS630702之前从外部将其设置为高电平?
此致、Ido