请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495-Q1 希望您做得好。
我们使用 LM61495-Q1设计了3.3V VR。
VIN=12V、Vout=3.3V、Iout=5A。
您能给我们分享一下 600kHz、800kHz 和1MHz 的效率结果吗?
当前设计的附加图像 FYR
目前、我们已采用600kHz 的设计。 感谢您的技术团队审查设计。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
希望您做得好。
我们使用 LM61495-Q1设计了3.3V VR。
VIN=12V、Vout=3.3V、Iout=5A。
您能给我们分享一下 600kHz、800kHz 和1MHz 的效率结果吗?
当前设计的附加图像 FYR
目前、我们已采用600kHz 的设计。 感谢您的技术团队审查设计。