This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:需要600kHz、800kHz 和1MHz 的效率结果。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290653/lm61495-q1-need-efficiency-results-for-600khz-800khz-and-1mhz

器件型号:LM61495-Q1

希望您做得好。

我们使用 LM61495-Q1设计了3.3V VR。

VIN=12V、Vout=3.3V、Iout=5A。

 

您能给我们分享一下 600kHz、800kHz 和1MHz 的效率结果吗?

当前设计的附加图像 FYR

 

目前、我们已采用600kHz 的设计。 感谢您的技术团队审查设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用在线 WEBENCH Designer 工具获取目标应用的仿真结果。

    此仿真工具是根据从 EVM 收集的数据及相关结果而设计的、因此这应该是一种评估不同开关频率选项的好方法。

    您只需在 WEBENCH Designer 门户中搜索此器件并调整参数即可满足您的预期仿真需求。

    webench.ti.com/.../

    此致、
    吉米