This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:忽略感测电阻

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289069/lm25149-omitting-the-sense-resistor

器件型号:LM25149

我不想使用 LM25149降压转换器包含的电流检测功能、这会带来两个问题:

1) 1)我是否可以将 ISNS+短接至 VOUT、以便过流永远不会跳闸? 这样做是否会产生无意的后果?

2) 2)数据表中用于最终计算降压电感的公式35包含检测电阻的值。 这用于内部斜率补偿。 如果我省略检测电阻(Rs = 0)、则此公式不再起作用。 我可以使用公式33并参照公式35吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 elyza:

    我不建议使用电流检测。

    该器件为电流模式控制、短接电流检测会使其进入电压模式、并且难以稳定。

    它可以起作用、只是很难稳定。

    如果您不想使用电阻器、我至少建议使用电感器的 DCR 电流感应。

    我认为您应该设定一个电流限值、以便 MOSFET 不会因过流而损坏。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

     感谢您的答复。 我没有意识到它使用电流检测进行控制。 我假设它仅用于过流保护、因此我计划仅使用保险丝。 我曾考虑使用 DCR 电流检测、如果我使用此方法、该方法如何计入电感器公式中? 我是否仍使用公式33?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elyza,

    它为两者使用电流检测。  

    请注意、使用保险丝将限制平均电流输出、但不会限制峰值电感器电流。

    SMPS 会处理电感器电流纹波、因此始终存在高于平均输出电流的峰值电感器电流。  

    您需要确保将峰值电感器电流限制为低于电感器饱和电流规格。

    在 SMPS 中、始终避免使用饱和电感器运行。

    电感器 DCR 将决定电流限值、请参阅图8.6了解详情。  

    您将在公式38中使用 DCR、仔细检查是否满足公式35中的峰值电流要求。

    希望这对您有所帮助。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/waveform-audit-inductor-core-saturation-saturation-current 

    -奥兰多