我不想使用 LM25149降压转换器包含的电流检测功能、这会带来两个问题:
1) 1)我是否可以将 ISNS+短接至 VOUT、以便过流永远不会跳闸? 这样做是否会产生无意的后果?
2) 2)数据表中用于最终计算降压电感的公式35包含检测电阻的值。 这用于内部斜率补偿。 如果我省略检测电阻(Rs = 0)、则此公式不再起作用。 我可以使用公式33并参照公式35吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不想使用 LM25149降压转换器包含的电流检测功能、这会带来两个问题:
1) 1)我是否可以将 ISNS+短接至 VOUT、以便过流永远不会跳闸? 这样做是否会产生无意的后果?
2) 2)数据表中用于最终计算降压电感的公式35包含检测电阻的值。 这用于内部斜率补偿。 如果我省略检测电阻(Rs = 0)、则此公式不再起作用。 我可以使用公式33并参照公式35吗?
谢谢!
Elyza,
它为两者使用电流检测。
请注意、使用保险丝将限制平均电流输出、但不会限制峰值电感器电流。
SMPS 会处理电感器电流纹波、因此始终存在高于平均输出电流的峰值电感器电流。
您需要确保将峰值电感器电流限制为低于电感器饱和电流规格。
在 SMPS 中、始终避免使用饱和电感器运行。
电感器 DCR 将决定电流限值、请参阅图8.6了解详情。
您将在公式38中使用 DCR、仔细检查是否满足公式35中的峰值电流要求。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多