请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798EVM 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好!
我使用 BQ25798EVM 和 USB2ANY。
我在 J1处用5V 电压为 EVB 供电、将 USB2ANY 连接到 J9并将 USB 插入计算机、但 Web 应用程序无法检测到 EVB。
似乎计算机已识别 USB 设备、我可以在 TI 充电器 GUI 左下角的连接符号附近短暂看到 MSP430通知。
请咨询可能存在什么问题。
无负载或连接的不包括电源和10引脚 USB2ANY 适配器。
谢谢。
AVI