This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:TI GUI 无法识别 EVM

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289986/bq25798evm-ti-gui-don-t-recognize-evm

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我使用 BQ25798EVM 和 USB2ANY。

我在 J1处用5V 电压为 EVB 供电、将 USB2ANY 连接到 J9并将 USB 插入计算机、但 Web 应用程序无法检测到 EVB。

似乎计算机已识别 USB 设备、我可以在 TI 充电器 GUI 左下角的连接符号附近短暂看到 MSP430通知。

请咨询可能存在什么问题。

无负载或连接的不包括电源和10引脚 USB2ANY 适配器。

谢谢。

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avi:

    您是否已将 USB2ANY 框更新为最新固件?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    它工作正常!  

    我必须更新 USB2ANY 两次、但它成功了。

    非常感谢!此致!

    AVI