This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:循环复位

Guru**** 2780545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289092/tps629210-cyclical-resetting

器件型号:TPS629210

您好!

我们面临一个问题、即稳压器周期性地在1.5-4ms 内每150ms 停止开关一次、从而使所有电子器件复位。 我们不知道开关过程中的停顿是由什么引起的。

我们的输入电压范围从7V 低至3.9V、输出电压为3.3V。

当输入电压达到4.15V (大约、变化有点小)时、稳压器开始周期性暂停运行。 每156ms、开关将完全停止至少1.68ms、并具有额外的较小暂停(大概在稳压器复位时)。 这会重置我们的电子产品。

在这种暂停运行状态之后、稳压器恢复正常运行、直到大约156ms 后再暂停运行。

直到输入电压再次上升至大约4.5V、循环复位才会停止。

‘所有这些操作期间、"电源正常"输出将正确指示、如此图中绿色迹线所示。

增大 C_OUT 的值几乎没有影响。

将 C_OUT 切换为更高的 ESR 钽电容器会使输出端的电压下降大约100mV 左右。 问题仍然存在。

将 C_out 的值降低到10uF 对有时出现的振荡有一些小的影响、但问题仍然存在。

将我们的实现替换为 TPS629210EVM 的输出会产生相同的结果、但会更糟。 复位行为最早在接近5V 而不是4.15V 时启动

开关中的第一个暂停大约持续1.685ms、然后在以下两种状态之间进行交替、一种状态在开关中具有2个中断、另一种状态在开关中具有3个中断。

有时第2个暂停有脉冲序列。

有时第3次休息时间会更长。

由于我们的实现和评估板上都会复制此行为、我们认为这可能是我们不了解或误解的稳压器的某种行为。 可能是 DCS-Control 行为的某一方面。

如果您能为我们提供帮助、我们将不胜感激。

感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    原理图看起来很好。

    1.能否分享布局文件以供查阅?

    2.另外是否可以在同一个窗口中捕捉 VIN/EN 电压的波形与输出电压的波形进行清晰的分析? 我想您现在赶上了软件和 VOUT。

    3.在此过渡期间的输出电流是多少?

    我想该问题可能与布局不佳或电池的电流容量有关。 但是、我们需要更多信息以供进一步检查。

    非常感谢!

    阿索斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    感谢您的快速回复、非常感谢。

    问题不在于稳压器、我们的电路行为异常、该电路间歇性下降输入电压。 我们已经解决了这个问题。


    再次感谢您的观看、希望您度过美好的一天。